This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G53:SN74AHC1G04:TI 更便宜的直接替代 TI 逻辑器件?

Guru**** 2810845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1007799/sn74lvc2g53-sn74ahc1g04-cheaper-ti-dropped-in-replacement-for-our-ti-logic-part

器件型号:SN74LVC2G53

团队、

我们是否有其他逻辑器件选项可替代以下器件?
我们的想法是使用较新的 TI 系列、这些系列可能会稍微便宜一些。

SN74AHC1G04DBVR
SN74LVC2G53DCTR

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    SN74LVC2G53DCTR 采用独特的封装、我们没有任何新的插件。 它采用 SM8封装-我们拥有的唯一支持此类封装的2:1单通道开关是此器件。 因此、由于所使用的封装类型、替代产品不会出现任何下降。  

    我在逻辑团队中循环查看逆变器、因为它们在这些器件上比 MPD 更了解。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、A.

    如果您担心价格问题、那么 SN74AHC1G04DBVR 将是最佳选择。
    话虽如此、还有许多其他选项可供选择。 大多数单通道逆变器都是 P2P、大多数都采用 sot-23封装、因此它们将成为直接插入式逆变器。 您将实际使用的电源也会影响最佳的替换选项。 您可以查看并比较以下单通道逆变器:  
    https://www.ti.com/logic-circuit/buffer-driver/inverting-buffer-driver/products.html#p480=1;1&sort=p1130;asc

    SN74AHC1G14DBVR 将是一款包含施密特触发输入的近距离变型器件、如果它们具有慢速或高噪声输入、该器件将非常有用。 如果需要更大的驱动(高达32mA)、您可以查看 LVC 系列、它涵盖相同的电压范围。  
    AHCT 系列具有 TTL 兼容型 CMOS 输入、但电源电压范围不会那么低。  

    您的应用将确定哪种器件最适合。 但是、如果价格是最大的问题、 那么根据 TI.com 上的 ku 价格、SN74AHC1G04DBVR 将是最便宜的。

    谢谢、
    Rami