This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH2T45:SN74AVCH2T45DCUR 崩溃和内存问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC2T45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1007838/sn74avch2t45-sn74avch2t45dcur-crash-and-memory-issue

器件型号:SN74AVCH2T45
主题中讨论的其他器件:SN74AXC2T45

您好!

当我从以太网 PHY (AR8031)- 2.5V 连接到 i.MX 8 SoC - 3.3V 时、折射时钟发生碰撞、内存问题即将出现。

如果我 直接通过 OE 将折射时钟 从以太网 PHY (AR8031)连接到 i.MX 8 SoC、 则没有问题。  

时钟速度25MHz。 此转换器有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    25MHz 应该可以工作。

    您能否显示输入和输出信号的示波器迹线?

    我无法在 AR8031数据表中找到 CLK_25M 引脚的驱动强度。 µA 而言、200 μ A 电流不会对任何数字输出产生影响、但您可以尝试使用不带总线保持功能的转换器(SN74AXC2T45)。 为什么选择具有总线保持功能的一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我已连接 输入和输出信号的示波器迹线、我们还将尝试使用不带总线保持的转换器(SN74AXC2T45)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Manu、

    是否可以将它们置于相同的范围内? 我在这里没有看到波形有什么问题、您能强调问题发生在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dyan Hubbard、

    我无法找到、因为它会继续从以太网 PHY 到 SoC 的时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SN74AVCH2T45DCUR_5F00_Video.mp4

    在随附的本视频中、我观察到转换器输出时钟持续变化、即使输入时钟也稳定运行。