This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G125:PIN4&5短路

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1007265/sn74lvc2g125-pin4-5-short-circuit

器件型号:SN74LVC2G125

您好!

经过几次热插拔后 、sn74lvc2g125的4引脚和5引脚短路。

我想知道问题可能是什么。

原理图如下:

(左侧连接到 CPU、右侧连接到背板)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到的损坏最可能的原因是电压过高。

    热插拔时、连接顺序 GND -> VCC ->数据(即不同长度的引脚)?  此外、您是否了解过热插拔事件期间的输入波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、针脚的长度相同。

    将生成微秒脉冲、最大值为7.5V、最小值为-3.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个值都超出了器件的绝对最大额定值、可能会立即造成损坏。