This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC245A:用于3V 至3.3V 通信 SPI 的电平转换器

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1007644/sn74lvc245a-level-translator-for-comunication-spi-between-3v-and-3-3v

器件型号:SN74LVC245A

大家好、

使用电平转换器进行3V 至3.3V 之间的 SPI 通信是否有任何问题?

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米希亚基

    除了拥有一个额外的不需要的器件以及在系统中添加任何器件时的功耗和价格之外、没有其他问题。 是否有理由需要此功能、或者您是否担心3V 电压不会被视为3.3V 侧的高电平信号?
    您不需要使用转换器。 电压为3V 时、您的3.3V 系统仍应注册为高电平。   

    谢谢、
    Rami