This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT244:PWM 发生器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT244, DAC80508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1006306/sn74act244-pwm-generator

器件型号:SN74ACT244
主题中讨论的其他器件: DAC80508

大家好、
我想生成一个摆幅介于0V 和+5V 之间的正弦信号。
频率约为6.8KHz。 我能否生成这样一个信号来保持 NOE 引脚为低电平并在输入引脚上提供 PWM。
我的控制器提供 PWM 是一个3.3V 逻辑。
此外、如果我需要使用 DAC 等其他信号发生器旁路 SN74ACT244、我需要断开输出端的连接还是只需将 NOE 引脚的状态更改为逻辑高电平?
我怀疑、如果我绕过 SN74ACT244并保持 NOE 引脚为高电平、缓冲器是否会对我的系统产生任何影响。 或者、 我是否需要通过零欧姆电阻器将 SN74ACT244的输出端连接到我的系统、并在绕过 SN74ACT244时移除该电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shibin、

    该器件是数字缓冲器、这意味着输出将是方波。 当然、您可以滤除较高的频率、它将变为正弦、这是您想要的吗?  

    当器件被禁用时、它不应加载可能被连接至同一节点的信号。 数据表提供了指示低泄漏的 IOZ 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦
    感谢你的答复。
    我使用 DAC80508来生成正弦波。

    我一次只使用其中一个器件。 我将一次绕过任何一个信号发生器。 从这些器件生成的信号馈送到公共电路。
    当 DAC 工作时( 通过将 NOE 引脚设置为高电平禁用 SN74ACT244)、 SN74ACT244对信号的负载影响 将非常低、类似于(IOZ=2.5uA)。
     当 SN74ACT244 工作时、DAC 是否会对我的信号造成任何负载问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要 DAC 处于高阻抗状态、SN74ACT244就不会出现任何问题。 如果您不确定 DAC 的工作原理、我建议在 DAC 器件型号下打开一个新帖子、以便让正确的专家为您提供帮助(请注意、他们可能在周一之前不会回复)。 迪伦和我是逻辑产品系列的专家、包括 SN74ACT244。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys Maler:
    感谢你的答复。
    DAC 的输出与此类似。

    对于不同的 PWM 输入、我是否能从 SN74ACT244获得此类输出信号?
    输出端将使用低通滤波器来获得稳定的正弦波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    SN74ACT244是一款数字缓冲器-它将根据输入输出数字信号(高电平或低电平)-如果您输入 PWM,您将获得 PWM。

    低通滤波器只能对方波执行如此多的操作。 下面是一个示例、我将1MHz 方波放入1MHz 转角频率低通滤波器(一阶):

    虽然它确实消除了大量高阶谐波、但它肯定不是正弦波。