This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:SD 卡端的电压损坏

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1007431/txs02612-corrupted-voltage-on-sd-card-side

器件型号:TXS02612

您好!

我想向  TXS02612报告 issuje。 当一个端口(DATB0)未连接时、SD 卡上的电压将从标称1V8下降到一些损坏的值(根据图像)。 在将时钟速度降低到10MHz 后、其工作正常。 是否有任何方法可以终止 TXS02612未使用的引脚以避免这种损坏状态?

谢谢你
BR

Filip Halámka

图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Filip、

    您的原理图是什么样子的、您最初的工作速度是多少?