This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:如果不使用、我们是否可以使引脚变为 NC?

Guru**** 2758065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1007330/txs0102-can-we-make-pin-nc-if-not-using-it

器件型号:TXS0102

你(们)好  

我在 项目中使用 TXS0102DQER、只需转换1个 GPIO。 我们是否可以使 A2和 B2为 NC、或在其上提供 PD 和 PU、以便在不处于开启状态时省电、从而延长电池寿命?