This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40109B-Q1:3.3V 至12V 电平转换

Guru**** 2768765 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40109B-Q1, UCC27517A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1006390/cd40109b-q1-3-3v-to-12v-level-shifting

器件型号:CD40109B-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27517A-Q1

您好!

我们要求将电平从3.3V 转换为12V 逻辑电平。 请告诉我 器件型号 CD40109B-Q1是否 适合此用途? 如果可以使用、请说明如何使用原理图实现它? 如果无法使用此器件、请建议使用3.3V 至12V 逻辑电平转换的任何替代解决方案。

谢谢、此致、

Gopi Krishnan K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gopi、

    是的、此器件可以执行该电平转换。 在实现方面、它是直接的:您希望分别为 VCC 和 VDD 引脚提供3.3V 和12V 电压。 将输入路由到输入引脚、并将输出路由到所需的器件/位置。 使能引脚可通过外部信号进行控制、也可连接至 Vcc 以使器件始终处于启用状态。 VSS 应接地。

    它不是必需的、但我还会在 VCC 和 VDD 引脚(靠近器件放置)上包含一个旁路电容器(0.1uF)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要的通道少于四个、请考虑使用 UCC27517A-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的快速响应。

    我们还 要求进行12V 至3.3转换、请告诉我该器件是否可用于12V 至3.3转换? 如果是、如何实现这一点? 此外、在这种情况下、OE 引脚应拉至哪个 电压轨?  

    找到了与此相关的链接-  https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/235804/automotive-voltage-level-translation-from-12v-to-3-3v

    谢谢、

    Gopi Krishnan K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gopi、

    是的。

    实施方法完全相同、但此时 VCC 将为12V、VDD 将为3.3V。使能引脚以 VCC 为基准、因此应将其拉至该电源轨。