This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:上电期间出现毛刺脉冲

Guru**** 2502795 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, SN74AUP1G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1005816/lsf0102-a-glitch-during-power-up

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1G126

大家好、

我的客户在为 LSF0102加电时发现了一个毛刺脉冲问题。

这是电路、客户已将 R998从100K 更改为 NC、将 R128从 NC 更改为10K。

当 VREF_A 上电时、A1引脚上出现毛刺脉冲、在启用 LSF0102之前、A1引脚似乎通过上拉电阻器 R128升高。 是否需要上电序列? 或者、是否有其他方法可以防止此问题?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要 EN 为低电平、A1和 B1就会断开。 因此、A1处的信号通过 R128上拉。

    为什么 EN 上升如此缓慢? C34是否仅通过 R117充电?

    LSF 仅与上拉电阻器配合使用。 如果要使用必须下拉的信号、请使用其他转换器。 要使用 EN 输入将单个3.3V 信号向下移、请使用 SN74AUP1G126。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    非常感谢。 我将与客户核实他们是否可以将解决方案更改为 SN74AUP1G126。 如果客户方面有任何进一步的问题、我会随时向您提供最新信息。

    此致、

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    客户想知道他们是否可以将 C34从0.1uF 更改为10nF 或1nF? 它们希望使 EN 上升速度更快一点。

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    EN 引脚的上拉电阻器的典型值为200k Ω、可以更改为100k Ω 或50k Ω、对吧?

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    请忽略上述问题、客户可以考虑使用  SN74AUP1G126。

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    在提供 SN74AUP1G126样片之前、客户一直在尝试解决这个问题。

    他们尝试移除 C34、则没有干扰、波形看起来非常好。 请您评论一下、这种方法是否适用?

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C34的唯一目的是降低噪声。 显然、电路中的该点没有噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    非常感谢。

    使能引脚的波形非常干净、没有 C34时不应影响使能功能。

    陈文森