This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:3.3V 至1.8V UART 双向电平转换

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1006567/lsf0204-3-3v-to-1-8v-uart-bi-directional-level-translation

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245

大家好、团队、

我正在尝试使用 LSF0204DRGYR 进行 UART 电平转换(3.3V 至1.8V),信号为 CTS、RTS、TXD、RXD。 主电压为3V3 (VREF_B)、其他端电压为1V8 (VREF_A)。  

我需要确认我的实施是否有效,因为转换将首先从3.3V 转换到1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 的所有输出都需要上拉电阻器。

    所有四个 UART 信号都是单向的、因此您实际上不需要双向转换器。 在此应用中、SN74AXC4T245更便宜、更可靠。