This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要帮助进行电平位移促销

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1006534/need-help-for-level-shift-promotion

主题中讨论的其他器件:SN74AXC1T45

尊敬的:

我需要1.8V 电平转换3.3V、但 时钟24MHZ 应用的数据速率高达300Mbps,您能给我一个合适的促销吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是300Mbps 还是24MHz?

    最快的电平转换器是 SN74AXC1T45。