This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G126-EP:加电期间达到最小 VCC 前的输出状态

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G126-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1006346/sn74ahc1g126-ep-output-state-until-minimum-vcc-reaches-during-power-up

器件型号:SN74AHC1G126-EP

您好!

你好。

我们的客户正在使用 SN74AHC1G126-EP、他们的查询如下:

加电期间(缓慢上升功率)、在达到最小 VCC 限值之前、输出状态将是什么? 它是输出状态"低"还是输出状态"高阻抗"?

我的设计中包含低电平有效且由+28V 直流线路驱动的 LED 驱动电路。 因此、我希望确保在最小电源达到时、控制电路不会在默认输出状态为"低"时启用它。

您能帮我们解决这个问题吗? 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    如果您希望在器件加电时隔离这些器件、则应将 OE 接地并在加电后上拉。 数据表第一页中找到

    这将使其在上电过程中保持高阻抗状态


    谢谢、
    Rami Mooti