This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:IEC 60747-8

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1006043/sn74lvc1g123-iec-60747-8

器件型号:SN74LVC1G123

您好!

是否有人可以共享    SN74LVC1G123DCUR 器件的 IEC 60747-8文档?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    根据我所能说 的,IEC 60747-8特别适用于分立晶体管--这个器件不仅仅是一个晶体管。

    您是否有一个与集成电路相关的文档示例?