This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC165:将 IC SN74HC165D 与 dsPIC33 uC 相连

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1006112/sn74hc165-interfacing-ic-sn74hc165d-with-dspic33-uc

器件型号:SN74HC165
主题中讨论的其他器件:SN74HCS165

您好!

由于我们选择了上述 IC、引脚数较少、因此我们需要与 dsPIC 33连接。 请您查看并告知我任何更改。 我们计划制作10pcb 并尝试零迭代。  

谢谢你

e2e.ti.com/.../SR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 输入不得悬空。 将引脚10/15连接到 VCC 或 GND。

    考虑使用具有施密特触发输入的 SN74HCS165。