请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC2G17 大家好、
对于 SN74LVC2G17、它具有 施密特触发输入、因此没有推荐的上升时间和下降时间规格、这意味着它可用于任何上升时间和下降时间。 理解是否正确? 如果它有任何有关上升时间和下降时间的特定建议规格、您可以分享吗?
Δt ΔV 确认这一点、因为数据表第9页描述了"有关上升时间和下降时间规格、请参阅"建议运行条件"表中的(μ V/μ s)。"
此致、
佐崎武