This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G57:SN74LVC1G57DRYR 以替代 NC7SZ57L6X

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1160443/sn74lvc1g57-sn74lvc1g57dryr-to-replace-nc7sz57l6x

器件型号:SN74LVC1G57

您好、支持团队

我们希望 SN74LVC1G57DRYR 替代 NC7SZ57L6X、但 ESD 较弱。

有什么建议?

MFR Onsemi TI
MPN NC7SZ57L6X SN74LVC1G57DRYR
最大高度(mm) 0.5. 0.6. 好的
最大长度(mm) 1.45 1.45
最大宽度(mm) 1 1
工作温度 -40°C 至+85°C -40°C 至+125°C 好的
电源电压 VCC -0.5至+6.5V -0.5至+6.5V
直流输入电压 VIN -0.5至+6.5V -0.5至+6.5V
直流输出电压 VOUT -0.5至+6.5V -0.5至+6.5V
直流输入二极管电流 IIK −50mAmath −50mAmath 好的
直流输出二极管电流 IOK −50mAmath −50mAmath 好的
直流输出拉电流/灌电流 IOUT ±50mAmath ±50mAmath 好的
直流 VCC 或接地电流 ICC 或 IGND ±50mAmath ±100mAmath 好的
静止空气 PD 中的功率耗散 812mWmax 不适用 不适用
人体放电模型、JEDEC:JESD22−A114 ESD 最大4KV ±2kV 更糟
充电器件模型、JEDEC:JESD22−C101 ESD 最大2KV ±1KV 更糟
热阻 θJA 154°C/W 332.5°C/W 更糟
正阈值电压 VP 1.4. 1.16. 好的
负阈值电压 VN 0.5. 0.35. 好的
迟滞电压 VH 0.9. 0.62. 好的
高电平输出电压 VOH 1.29. 0.2. 好的
低电平输出电压 VOL 0.24. 0.45. 好的
输入泄漏电流 IIN ±0.1μA μ A ±1μA μ A 好的
关闭泄漏电流 IOFF 1μA μ A ±10μA μ A 好的
静态电源电流 Icc 1μA μ A 10μA μ A 好的
传播延迟 IN 至 Y tPLH、tPHL 14ns 14.4ns 好的
输入电容 CIN 2pF 3.5pF 好的
功率耗散电容 Cpd 14pF 21pF 好的
封装图片 MicroPak -6 (COL 1.45X1.0) SON (6) 好的
封装图片

如有、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    具体来说、关于 ESD、我知道在这些类别中、我们的情况更糟、但是、此应用需要高达4kV、2kV 的额定电压?

    此外 、在热值方面、我们最近改进了热模型、使其更加精确、但这增加了我们的许多器件热阻。 我不能说 Onsemi 也做了同样的事情、但这是我们可以考虑在将来更新软件包时使用的东西。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen

    具体来说、关于 ESD、我知道在这些类别中、我们的情况更糟、但是、此应用需要高达4kV、2kV 的额定电压?

    是的。 我们是否有4kV、2kV 来替代 NC7SZ57L6X?

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    遗憾的是、在57函数中、我们没有任何额定规格达到这些规格的值。 我将与我的团队交谈、看看我们是否能让他们获得资格。

    现在、如果您要切换到我们的器件、则需要某种类型的 ESD 保护。

    此致、

    Owen