This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97-Q1:最小 VDD 电压

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1160290/sn74lvc1g97-q1-minimum-vdd-voltage

器件型号:SN74LVC1G97-Q1

大家好、应用支持团队。

我对 VDD 最小电压规格有疑问。

数据表中的建议运行条件表将最小 VCC 规格(1.5v)作为"仅数据保留"以及工作 VCC 范围(1.65v 至5.5V)。

您能否详细介绍一下此规范的含义?

此致、

H. Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在至少1.65V 的电压下、器件工作正常。

    在1.5V 至1.65V 之间、它可能无法正确处理其输入端的变化。 但是、如果电源在输入端未发生任何变化的情况下降至1.65V 以下、则可确保输出保持不变。