This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC08A:SN74LVC08APWR:VCC 3.2V IOH 24mA 时的最小和最大 VOH

Guru**** 2812405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1160173/sn74lvc08a-sn74lvc08apwr-the-min-and-max-voh-when-vcc-3-2v-ioh-24ma

器件型号:SN74LVC08A

您好、TI 专家

 在 VCC 和 IOH℃下、您能不能帮助我找到 SN74LVC08APWR 在-40℃~85 μ s 下的保证最小和最大 VOH? 我找不到 VOH VS VCC 的曲线或数据。

当 VCC 3.2V IOH 24mA 时、最小和最大 VOH

VCC 3.38V IOH 为24mA 时、最小和最大 VOH

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    额定压降(VCC−VOH)是最坏情况下的值、可安全用于较高的电源电压。 因此、您将得到2.4V 和2.58V

    没有指定的最大值;假设是 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun:

    另请参阅 [常见问题解答]如何确定 CMOS 逻辑器件的输出电压(VOH、VOL)或输出电流(IOH、IOL)?

    如果您还有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    非常感谢!