This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:将两个 SN74LV1T125连接到1.8V 至5V 的电平转换

Guru**** 2812825 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T125, SN74LVC2T45, SN74AHC1G125, TXS0101, TXB0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/996826/sn74lv1t125-connect-two-sn74lv1t125-to-level-translate-from-1-8v-to-5v

器件型号:SN74LV1T125
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2T45SN74AHC1G125TXS0101TXB0101

大家好、

我们的客户正在寻找具有三态输出的单个+1.8V 至+5V 单向电压转换器。  我已经检查了我们的产品系列、但似乎我们没有这种类型的器件。

我们能否连接两 个 SN74LV1T125、以便第一个器件的输出进入第二个器件的输入。 然后、第一个的 VCC 将连接到3.3V 电源、并将电压从1.8V 转换为3.3V、 而第二个的 VCC 将连接到5V 电源、并将3.3V 转换为5V。 请参阅下图。  这是否可行?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可能的、但需要额外的电源。

    我会将 SN74LVC2T45与 SN74AHC1G125结合使用。

    根据信号的不同、可以使用 TXS0101或 TXB0101 (两者都具有高电平有效 OE)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的确认和建议。

    此致、

    Danilo