This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:VCCA>VCCB 或 VCCA<VCCB

Guru**** 2551070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/997103/sn74axc8t245-vcca-vccb-or-vcca-vccb

器件型号:SN74AXC8T245

大家好、

当 VCCA 大于 VCCB 时、是否存在除开关特性之外的其他规格变化?
数据表对我来说看起来像是 VCCA = VCCB。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    一些参数的第一行列出了 VCCA 和 VCCB 的范围(例如0.7V - 3.6V)。 这意味着 VCCA 和 VCCB 可以是该范围内的任何值、而不需要相同的值。  开关特性将只有变化。

    谢谢、
    Rami