This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找6通道低偏斜 CMOS 反相器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74AC04, SN74LVC2G04-EP, SN74AHC04-EP, SN74AHCT04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/996526/looking-for-a-6-ch-low-skew-cmos-inverter

主题中讨论的其他器件:CD74AC04SN74LVC2G04-EPSN74AHC04-EPSN74AHCT04

您好、TI 专家、

我正在寻找6通道 CMOS 反向器。 我的主要请求是最低的器件间偏移和通道间偏移、即、只要每个器件都一致、tpd 就不是很重要。 工作温度应满足-55C 至125C 的要求、输入电压为5V。 你有什么建议吗?

我查看了 CD74AC04的数据表、其中提到在-55C 至125C 的温度范围内、传播延迟最小为1.6ns、最大为6.5ns。 该器件在特定温度下的部件间偏移和通道间偏移是多少?

期待您的回复。 提前感谢。

Yubing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CDxxx 器件是从 Harris Semiconductor 收购的;我怀疑 TI 拥有的信息比已发布的信息更多。

    对于所有 TI 逻辑器件、通道间偏斜小于1ns。 据我所知、器件间的偏斜数据通常不可用、您必须采用理论上最坏的情况(6.5ns −1.6ns)。

    通常、传播延迟较低的器件也具有较低的偏斜。  但在5V 时、CD74AC04没有更快的六通道替代产品。  SN74AHC04-EP 具有相同的速度、但使用不同的过程。 双通道 SN74LVC2G04-EP 的速度更快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的快速回复。

    DigiKey 不提供 SN74AHC04-EP、因此我恐怕不会在设计中使用 Prat。

    [引用 userid="96787" URL"~/support/logic/f/logic-forum/996526/looking-for-a-6-ch-low-skew-cmos-inverter/3681412 #3681412"]对于所有 TI 逻辑器件、通道间偏差小于1ns。 [/报价]

    "所有 TI 逻辑器件"是否包括 CDxxx 器件?

    我的替代选择是 SN74AHCT04。 其最小传播延迟和最大传播延迟分别为1ns 和8.5ns、比 CD74AC04略差。 如果部件间偏移通常不可用、则必须在之后对每个板进行校准、这也是可以接受的。 但通道间偏斜必须低于0.5ns。 您认为该部件是否满足此要求?

    Yubing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    余兵

    是的、这将包括 CDxxx 器件。

    以下是有关偏差的更多信息: [常见问题解答]同一器件中栅极之间的时序差异是什么? 在给定的逻辑器件内预计会出现多大的偏斜? 什么是部件间偏移?

    我们不保证器件间偏移、因此您可能需要在之后进行校准。  
    正如 Clemens 提到 的、任何通道输出在任何温度下的典型偏斜都是≤1ns。 在所有温度下、您可以看到高达3ns。  
    SN74AHCT04和 CD74AC04是 CMOS 器件、因此您通常可以预期大约250ps 的最大偏斜。 因此、我确实认为您可以满足0.5ns 要求、但必须注意的是、这一点不能得到保证。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rami、

    感谢您的详细介绍。 我将尝试这两个采用 SOIC-14封装的器件、这两个器件在 TI 逻辑器件中很常见。