This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32:SN74LVC1G32DRYR 在95~100℃温度范围内的输出

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/996489/sn74lvc1g32-output-of-sn74lvc1g32dryr-in-95-100-temperature-range

器件型号:SN74LVC1G32

大家好、

我的 ℃使用 SN74LVC1G32DRYR、温度范围为95~100 μ A、当 VCC 从3.3V 变为低于1.65V 时、输出将从0变为等于 VCC 的电压、并遵循 VCC (现在低于1.65V)。  它在℃~100 μ s 内的行为是否正常? 或者、我们是否有该温度范围内的 VCC 和 Vout 测试数据?

此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在高达125°C 的温度下可保证正常运行、但如果输入发生变化、则不会低于1.65V。

    您是否有输入的测量值或更好的示波器迹线? 我怀疑某些输入电压保持足够高、无法超过开关阈值、或者 接地端存在噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢你的帮助!

    但当温度低于95℃时、输出是正确的。 阈值是否会随温度变化?

    此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际阈值将发生变化、但保证仍在数据表限制范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    谢谢!

    客户认为它与温度无关、他们想知道如果输入电压低于1.65V、这是否只是我们器件的行为。  如果输入电压低于1.65V、我们器件的输出是否会跟随输入电压? 我们是否有任何相关信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    这是或门 IC 和逆变器 IC 的波形。

    如图所示、在 VCC 电压降至1.65Vdc 以下后、其输出将从0Vdc 更改为 Vcc 电平、并且随着 Vcc 的逐步升高而死亡。 客户想知道当 Vcc < 1.65Vdc 时、为什么输出不保持在0Vdc 或高阻抗。

    非常感谢!

    此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    建议运行条件表中指出、一旦 Vcc 低于1.5V、输出将不会被保持。 如果在 Vcc 低至1.5V 时输入保持在其原来的值、则输出将保持并驱动与之前相同的值。 这在数据表中列为"仅数据保留"。  

    当 Vcc 介于1.65V 和5.5V 之间时、我们保证与数据表中列出的运行条件相同。 当处于1.65 < Vcc < 1.5范围内时、可以保持数据、如上所述。 低于1.5V 时、输出值可能会发生变化、这就是您在这里看到的情况。

    其输出开关电压为1.187V、看起来仍然遵循电源、因此此处的运行条件低于正常运行和数据保留的建议条件。 因此、看起来它们在突破这里的某些阈值并进入开关状态、但这不是我们已经量化的东西。
    由于他们使用的此器件低于建议的 Vcc 范围(根据数据表为1.65V 至5.5V)、低于1.5V 以保持数据、因此我们没有数据或信息、无法真正确认其预期行为。  

    谢谢、
    Rami