This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774EVM:B2线路在 RSV 封装中无法正常工作、但在 PW 下工作正常

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/996188/sn74axc4t774evm-b2-line-not-functioning-as-expected-in-rsv-package-whicle-works-fine-with-pw

器件型号:SN74AXC4T774EVM

Hallo、

最近、我开始将  SN74AXC4T774EVM 用于微控制器(3V)和传感器(1.8V)之间的 SPI 线路。 我正在从 PW 封装接收预期的正确信号、但从 RSV 封装接收的信号不是预期的信号。 在用户指南中、我无法找到这两个封装的配置有何差异。 DIR1、DIR2和 DIR2使用上拉电阻器(A->B)连接到 VCCA、而 DIR4接地(B->A)。  

我的连接是相应的。

VCCA = 3V

VCCB = 1.8V

A1->芯片选择

A2->MOSI

A3->时钟

A4->MISO

当我使用 RSV 封装时、我只能从 B1、B3和 B4接收适当的信号。 而 B2信号线路损坏、存在一些接地噪声问题、我无法识别这些问题。 使用具有相同配置的 PW 封装时、所有信号线看起来都很好。  

以下是我的示波器屏幕截图。

这是 A2的 MOSI 线路。  

A2 line

这是来自 B2的 MOSI 线路。 您可以看到、信号未恢复。  

B2 line

这种行为的原因可能是什么?  PW 封装工作正常。  

感谢你能抽出时间。

此致、

Adarsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    您是使用接头引脚还是附带的 SMB 连接器进行测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Dylan、

    是的。 事实上,我没有直接的联系。 我使用试验电路板、以便可以将探针插入其中。  

    此致

    Adarsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    因此您无法直接在 EVM 上进行测试? 试验电路板可能会引入大量噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Dylan、

    我可以直接在 EVM 上再次进行测试、并在周一告知您。 但愿你能等。

    此致、

    Adarsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    好的、我想确保 EVM 和试验电路板之间的连接没有故障。 我查看了 PCB 设计、没有发现任何问题。 我将在星期一等待您的介绍、如果结果保持不变、我将自己获取 EVM 并运行一些测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Dylan、

    我想我发现了这个问题。 EVM 中未安装电阻器 R11和 R12。 原理图中提到的符号褪色、但数据表中的任何地方都没有对此进行说明(我无法找到它)。 为什么这些0欧姆电阻器未组装在 EVM 中? 无论如何,这是个问题。 现在一切都按预期工作。  

    此致、

    Adarsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A2和 B2路由到 SMB 连接器;请参阅 EVM 手册的第1.2.4节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Clemens、  

    是的、您回答正确。 谢谢你。  

    此致、

    Adarsh