This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:其 Cin 的值

Guru**** 2768815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/996415/txb0104-q1-what-value-of-its-cin

器件型号:TXB0104-Q1

你(们)好

我想问、当我使用 B 端口作为输入端口时、Cin 是否也是指 OE 引脚 CI? 我在数据表中看到了应用方框图、并在使用 B 端口作为输入时有点困惑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 B 端口作为输入无关紧要-它仍然是一个 I/O 引脚。 上述信息始终适用。

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。