This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:SN74AVC16T245DGVR

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/996412/sn74avc16t245-sn74avc16t245dgvr

器件型号:SN74AVC16T245

你好

关于 DIR 和 OE 引脚:

1、可以通过一个上拉电阻器将它们连接到1DIR 和2DIR、如下图所示、并通过 MCU 的1个 I/O 进行控制

2、可以通过一个上拉电阻器将它们连接到1nOE 和2nOE、如下图 所示、并通过 MCU 的1个 I/O 进行控制