This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G126:SN74LVC2G126DCUT 支持最大信号频率限制(带宽)

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/996404/sn74lvc2g126-sn74lvc2g126dcut-support-maximum-signal-frequency-limit-bandwidth

器件型号:SN74LVC2G126

您好,

如原理图,有三个通道作为输入,另一个通道作为输出, 我使用 SN74LVC2G126DCUT 控制输出 ,现在连接到 SPI 总线,频率为33Mhz,,但 SPI TPM 无法识别;

因此、我想知道数据表中的芯片带宽限制?我找到一个参数 TPD、 没有带宽说明、 TPD 和 BW?Vcc =3.3V,tpd 限制之间的关系是从1.4ns 到4ns;  

SN74LVC2G126DCUT 是否符合 SPI 总线开关?Ω