This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G32:输出信号的状态是什么?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/996392/sn74ahc1g32-what-is-the-status-of-output-signal

器件型号:SN74AHC1G32

大家好、

当 VCC = 0V 时、输入信号为高阻抗。 而当 VCC = 0V 时、未告知输出信号的状态。 还具有高阻抗?

李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    输出端有一个连接到电源的二极管、如此处的绝对最大值表所示:

    因此、不会、输出将不会是高阻抗。 如果 Vcc = 0V、它将是一个接地二极管。