This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC245:VIN (信号)工作电压

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/995705/sn74ahc245-vin-signal-operating-voltage

器件型号:SN74AHC245
主题中讨论的其他器件:SN74AHC541

大家好、

在数据表中、我只发现建议的工作电压(OE/DIR)是0-5.5?

我是否可以知道建议的工作输入电压(信号)? 0V-7V? 还是与 OE/DIR 相同的0-5.5?

罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、罗伊、

    查看较早版本的数据表、似乎建议的输入电压为0 - Vcc。 由于 I/O 引脚包含输出、因此规格似乎精简为仅输出电压。 输出具有暴露的正二极管、因此建议使用 Vcc。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    但我认为 Vin 可能高于 Vcc、因为这是 AHC 部件功能。 我认为 Vin 建议的工作 Vin 条件不是0-Vcc。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AHC 输入缓冲器确实具有过压容限。

    然而、在这个器件中、每个 I/O 引脚被连接至一个输入缓冲器和一个输出缓冲器、并且输出缓冲器不具有过压耐受性。

    如果 您需要使用更高的输入电压、则必须使用 SN74AHC541等单向缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    好的。 我想我可以澄清我的问题。 我们只需要知道每个输入信号引脚上的建议工作电压。

    我不认为范围是0-Vcc、因为正如您说过 的、AHC 输入缓冲器确实具有过压耐受性。 因此、我认为输入引脚范围与0V 至7V 的绝对最大额定值相同。

    如果您不这么认为、建议的输入信号范围可能是0-5V。 我认为这对我来说是可以的、但我不能接受范围是0-Vcc。

    在我们的应用中、我们的信号可能会超过 Vcc、因此我们选择 AHC 器件。 如果不建议这样做、您可以告诉我您的建议吗?

    谢谢。

    此致、

    罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    我同意您的观点、即0-Vcc 与数据表相矛盾。 数据表规定: "在任何有效 VCC 下、输入可接受5.5V 的电压、因此非常适合降压转换"和"输入具有过压容差、允许它们在任何有效 VCC 下高达5.5V "、因此我认为建议值看起来是0至5.5V。  
    不过、0-7V 是绝对最大值、不是建议值。

    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    因此、我认为我们可能会建议用户遵循以下规格的建议工作输入电压(信号)范围。 是否正常?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可以的

    谢谢、
    Rami