This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:用于 MII 接口的电平转换器

Guru**** 2760295 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848J, TXS0108E, SN74LVC8T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/995876/txs0108e-level-translator-for-mii-interface

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:DP83848JSN74LVC8T245SN74AXC8T245

您好!

我将 DP83848J 用于以太网应用。 微控制器在1.8V 电压下工作、需要为 MII 接口使用电平转换器。

 TXS0108E 是否是 MII 接口的理想选择、或 TI 提供的任何其他特定于应用的电平转换器。

谢谢、

Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhi、

     SN74LVC8T245或 SN74AXC8T245可提供比 TXS 更高的数据速率功能、具体取决于您要转换的电压电平。 它们也将是有源转换器与无源 TXS。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rami Mooti1、您好!

    在本例中、最大数据速率为 10Mbps。 TXS0108E 没问题。

    谢谢、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhi、

    TXS0108E 可以正常工作、是的。 我仍然会推荐上面列出的两个器件。 它们具有 Vcc 浮点此处提供了更多有用的信息、您可以在第13页看到使用 SN74AXC8T245时的低输出通道间偏差。  
    SPI、UART、RGMII、JTAG 接口的低电压转换 

    谢谢、
    Rami