This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT244:SN74AHCT244DW 与 SN74AHCT244MDWREP

Guru**** 2509325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/994147/sn74ahct244-sn74ahct244dw-vs-sn74ahct244mdwrep

器件型号:SN74AHCT244

团队、  

客户正在寻找有关模塑化合物的信息、并且考虑到该信息仅可通过 MIC 获取、我们能否至少做出以下陈述?

他们正在尝试从非 EP 更改为-EP 型号。  并担心以下问题。   

如果询问所请求的信息很难实现、那么您是否可以确认以下陈述:

您是否会向我们提供一份声明、说明 SN74AHCT244DW 和 SN74AHCT244MDWREP 之间的材料内容、机械属性、振动属性/环境和热属性是相同的?

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aaron、

    查看 和 SN74AHCT244DW 之间的质量和可靠性封装数据  SN74AHCT244MDWREP 、我认为他们没有太多的顾虑。 器件相当相似。 时基故障是相同的。 他们通过了总结中的所有相同资格。 数据表中已经指定了任何热属性或行为属性。 未提及结温、但逻辑器件在最高存储温度150°C 下的结温相同。  

    希望这对您有所帮助、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAM、  

    我注意到的一个项目将对该部件有所帮助。  此零件未列出高可靠性鉴定摘要。   请参阅以下示例:

    https://www.ti.com/seclit/rr/sgdk004/sgdk004.pdf   

    这会有所帮助。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我们将尝试深入研究此文档、由于此器件已相当旧、请留出几天时间。