This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304EVM:遇到高噪声的 SPI 线路

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, TXB0304EVM, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/992346/txb0304evm-spi-lines-experiencing-high-noise

器件型号:TXB0304EVM
主题中讨论的其他部件:TXB0304SN74AXC4T774

Hallo、

首先、感谢您花时间和考虑。 我使用 TXB0304EVM 通过 SPI 与传感器(1.8V)和控制器(3V)进行通信。 当 TXB0304的接地保持悬空时、我能够以某种方式读取和写入传感器的寄存器。 但是、当 TXB0304的接地引脚连接到公共接地时、信号线会遇到高噪声、因此读取和写入命令失败。  

以下是 TXB0304的接地引脚连接到公共接地时的示波器屏幕截图。 正如您在下面看到的、信号线被噪声破坏。  

 CS and CLOCK signal when ground is connected.

下面是接地引脚悬空时的屏幕截图。 我能够以低频率进行读取和写入、但您可以看到、这完全不是正确的方法。 信号未正确接地。

CS and CLOCK without ground

信号线路中没有使用上拉电阻器。 您可以在下面看到原理图。 TXB0304的 SPI 信号(A1、A2、A3和 A4)直接连接到微控制器的 SPI 引脚。 nrfVDD 和 MAX (1.8)分别为2.8V 和1.8V 电压。 注意:我们尚未开发定制板。 因此、我们将使用微控制器和逻辑电平转换器的 EVM 板。 因此、每个连接之间都有长跳线(~10cm、甚至是较大的分隔线)。  目前、两个电源由单独的电源提供。  

Layout

我已经测试了 TBX0304 EVM 板、它在施加直接直流信号时能够正常工作。 信号线路中出现如此大噪声的原因可能是什么?

使用的 SPI 频率为4M。 我使用125KHz 进行了测试、但即使是这样、也会产生噪声。  

如果需要更多详细信息、请通知我。 另请建议一种调试此问题的方法。

感谢你能抽出时间。

此致、

Adarsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo、

    我在示波器上附加了更好的屏幕截图。

    这是当 txb0304的接地悬空时、SPI 的24位时钟信号(红色)和芯片选择线路(黄色)。

    接地时、信号损坏。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 在长迹线、连接器或电缆的附加电容下无法正常工作。

    对于此应用、具有缓冲功能的方向控制电平转换器、如 SN74AXC4T774、是更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Clemens、

    感谢你的答复。 我将订购 EVM 板并查看是否获得正确的信号。

    我将在2周内更新。

    此致、

    Adarsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    这是一个很好的消息、您肯定会从缓冲转换器获得更好的 SI 性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo、

    我 最近收到了 SN74AXC4T774 EVM 电路板、现在信号看起来正常。

    谢谢你。

    此致、

    Adarsh