This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A:SN74LV14A 的输入转换率是多少?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV14A, SN74LV540A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/996115/sn74lv14a-what-is-the-input-transition-rate-of-sn74lv14a

器件型号:SN74LV14A
主题中讨论的其他器件: SN74LV540A

你(们)好  

我的客户想知道 SN74LV14A 的输入转换率。  数据表中未显示该值。  

我发现以下材料显示 LV 系列的输入转换率为100ns/V (最大值)。

https://www.ti.com/lit/wp/slla364a/slla364a.pdf#page=2

 SN74LV14A 也是如此吗? 我问的是、由于它具有施密特触发器、客户想知道使用和不使用 施密特触发器时输入转换速率是否存在差异。

例如 、没有施密特触发器的 SN74LV540A 显示了 Vcc=3V 至3.6V 条件下的100ns/V 输入转换率。  

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有施密特触发输入的器件对允许的输入转换速率没有限制。 允许慢速边沿是施密特触发输入的唯一用途。