This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:原理图审阅

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83, SN74AUC1G125, TXS0102, LSF0101, LSF0108, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/995176/lsf0102-schematic-review

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:SN65DSI83SN74AUC1G125TXS0102LSF0101LSF0108

您好!

这是本帖子(链接)中关于用于 SN65DSI83 DSI REFCLK 输入的电平转换器的后续问题。

请查看下面的原理图、并告诉我是否正确连接了电平转换器

非常感谢您的参与

此致

Navin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚注意到、U613引脚1需要连接到 GND、除此之外是否还有其他问题?

    谢谢
    Navin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已进行更正(请在下面进行检查) 并添加了使用 SN74AUC1G125的选项。 使用焊接桥、我可以启用我想要的任何电平转换器。  

    谢谢
    Navin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navin、

    我建议观看 我在前一个有关 LSF 系列的 E2E 主题中链接的一系列逻辑分钟视频、以了解如何设置此电路。 此外、数据表是一个很好的参考。 偏置电路和降压转换设置在这里缺少一些东西。  
    例如、您将需要一个用于 Vref_B 引脚的电阻器。 200k 应该起作用。 您不需要 R689等电阻器将高侧的3.3V 电源连接到 EN 引脚。 在本系列视频中、 有关偏置电路 的视频将有所帮助。

    此外、在 LSF 上观看有关下行转换的特定视频也很有用。  
    在 REFCLK 等某些实例中、您似乎严格使用了推挽输入下行转换。 输入 REFCLK 上的泄漏电流是否小于1uA? 如果不是、则需要在输出上使用上拉电阻器。 观看有关使用 LSF 系列进行上行转换和下行转换的视频、以确保您的设置正确。

    我知道链接线程中提到的馈入 REFLCK 的时钟源将是25MHz 到154MHz、但 U612上的其他 I2C 和 U613上的时钟基准如何?
    对于 U612、如果速度能够适应这种情况、用 TXS0102替代它将不是一个坏主意。 这可能是一个更容易使用的部分。 但 LSF 仍能正常工作。  

     Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Rami

    感谢您指出该问题以及视频的相关链接。 我已进行更正、如下所示。

    REFCLK U613:在 SN65DSI83数据表中、它表明所有输入的最大泄漏电流小于30uA。 我将在 U613的输出上添加一个100R 上拉电阻器。 假设最坏情况下的寄生电容为10pF、RC 常数为1ns。 U613的输入是推挽式。

    关于 I2C U612:最大频率为400kHz 且为漏极开路、我想 我会 将这些上拉电阻器更改为2k2以提供更快的响应。

    我希望如果我使用 LSF、我可以将其用于所有三个函数、并合并器件型号、而不是使用两个单独的器件型号、但我们将在电路构建后看到。 请告诉我以下电路是否正常

    提前非常感谢您

    此致

    Navin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navin、

    在大多数情况下、这看起来很好。 除非 U609上的输入小于1uA、否则 U612的输出也需要上拉。  
    在 U613上、A2 -> B2 通道是否未使用? 您不需要将其上拉。 这是一个无源开关、因此您可以将其保持未连接状态或缩小到 LSF0101。  
    这里有3个 LSF0102、全部从3V3向下转换为1V8。 也许这更适合于测试目的、但是如果您想要整合、并且最终通过 AUC 使用 LSF、则会有一个 LSF0108、它将具有8个通道、因此只有一个芯片可以为您完成所有这些操作。

    谢谢、
    Rami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Rami

    感谢您的评论。

    U612的输出连接了上拉电阻(R680、R681)并且它们是开漏(I2C)。 U613 A2-B2通道未使用、我将移除该电阻器。 感谢您提供的这些信息、我不确定是否可以将其悬空。 我认为最好坚持使用 LSF0102s、因为 LSF0108具有稍长的传播延迟。 此外、通过这种方法、我可以更灵活地放置组件并减少不必要的桩线。

    感谢您的帮助、非常感谢

    此致

    Navin