This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74F38:ESD HBM

Guru**** 2507205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/995316/sn74f38-esd-hbm

器件型号:SN74F38

团队好、我们对 HBM 有具体的价值吗?

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    您对哪种封装感兴趣?

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    SOIC (D)| 14.

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    遗憾的是、我们没有提供这些信息、因为这是旧版本。 如果您愿意、请继续检查我们是否可以对该器件 ESD 进行测试。 这将需要1-2个月的时间。  
    我已经能够找到采用相似 SOIC 封装的类似双极器件的信息、以便让您了解我希望 ESD 结果是什么样的。

    这是 SN74LS123D、它通过了以下测试:

    ESD HBM 2500伏
    ESD CDM 1500V
    ESD MM 250V

    Rami