This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:有关 LSF0204的问题

Guru**** 2530330 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/995957/lsf0204-questions-for-lsf0204

器件型号:LSF0204

大家好、

我的客户在将 LSF0204评估为 I2C 电平转换器(也称为隔离)时提出了一些问题。

1.当 EN 遵循 VrefA 的逻辑时,如果我们只拉高 Vrefn (并使 VrefB 保持0V),是否会有从 An 到 Bn 的泄漏?

2.如果客户还计划使用 LSF0204作为 GPIO 电平转换器、其中 GPIO 是推挽输出、我们是否还需要外部上拉电压轨? 或者、我们仅在侧为推挽 GPIO 输出时才需要在 BN 侧上拉高电平?

谢谢

最大  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我建议首先浏览这些视频、详细了解 LSF 的译员。 请注意、LSF0204包含200kOhm 电阻器、并且具有不同于 LSF01xx 的使能引脚配置、这些引脚配置在视频中更突出显示、但在其他情况下、功能是相同的。

    了解 LSF 系列双向多电压电平转换器|德州仪器 TI.com 培训系列

    [引用 userid="385599" URL"~/support/logic/f/logic-forum/995957/lsf0204-questions-for-lsf0204 ]1. 当 EN 遵循 VrefA 的逻辑时、如果我们仅拉高 Vrefn (并使 VrefB 保持0V)、是否会有从 An 到 Bn 的泄漏?[/引述]

    当 VrefB = 0V 时、我预计任何通道(A 至 BN 或 BN 至 A)上都没有电流。 这将使器件的偏置点达到0V (请参阅上面的视频)、并强制所有通道进入高阻抗状态。

    [引用 userid="385599" URL"~/support/logic/f/logic-forum/995957/lsf0204-questions-for-lsf0204 ]2. 如果客户还计划使用 LSF0204作为 GPIO 电平转换器、其中 GPIO 是推挽输出、我们是否还需要外部高电压轨? 或者、我们仅在侧为推挽 GPIO 输出时才需要在 BN 侧上拉高电平?[/QUERP]

    上拉电阻器仅在器件输出端用于上行转换。 请观看此视频、了解其工作原理:  

    使用 LSF 系列进行上行转换|德州仪器 TI.com 视频