This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 的 MAX14591ETA+T P-P 解决方案

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/995341/max14591eta-t-p-p-solution-from-ti

主题中讨论的其他器件:TXS0102LSF0102

大家好、  

请诚挚地建议使用 TI P-P 解决方案来替代 MAX14591ETA+T、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们似乎没有针对该器件的任何 P2P 解决方案。  
    最接近的是 tXS0102和 LSF0102。 应用是什么? 这些器件是肯定可以使用的替代器件、但引脚排列略有差异(例如 GND 和 EN 引脚切换)、这不会使它们成为 P2P