This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:SN74LV1T34的 dV/dt 范围

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34, SN74AUP1T17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/995118/sn74lv1t34-dv-dt-range-for-sn74lv1t34

器件型号:SN74LV1T34
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1T17

 各位专家:

 SN74LV1T34的输入信号具有17V/s 的低压摆率、它是否正常工作?  

谢谢!

此致、

Xing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xing、

    假设这是一个拼写错误、您的意思是17s/V 而不是 V/s、这会太慢、因为您可以看到此器件输入的最大建议规格为20ns/V
    以下是一个常见问题解答,它可以进一步解释为什么不建议这么慢的 CMOS 输入:
    [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    您可以使用施密特触发输入解决此问题。 您将使用什么电压范围?  鉴于您的输出范围介于2.3和3.6V 之间、SN74AUP1T17可以正常工作。

    如果这不是拼写错误、并且实际将17V 施加到输入端、那么这将比输入端的绝对最大额定值高出很多。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    这不是一个排印错误。 输入不会达到17V、但处于器件输入范围内。

    我的意思是慢速率是、输入将以17V/s 的速率从0缓慢增加到3V  可以吗?

    最大建议规格 id 为20ns/V,因此意味着最小 dv/dt 为1/20V/ns?

    此致、

    Xing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xing、

    哦、好的、感谢您将其清除。
    因此、是的、20ns/V 将是1/20V/ns。 因此、假设您的17V/s 速率约为1/17s/V 或约为59ms/V、因此略为超出规格。

    这仍然太慢。 由于击穿电流、您会产生振荡和电流尖峰。 上面的常见问题解答对此进行了解释。
    您将需要一个具有施密特触发器的器件来解决此问题。

    -Rami