This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G34:我们是否有引脚对引脚解决方案施密特触发器支持 SPI 接口

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/995108/sn74lvc3g34-do-we-have-pin-to-pin-solution-schmitt-trigger-support-spi-interface

器件型号:SN74LVC3G34
主题中讨论的其他器件:SN74LVC3G17

您好、先生、

我们是否有 与 SN74LVC3G34DCTR 引脚对引脚兼容的施密特触发器?

施密特触发器可以支持 SPI 接口。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC3G17是一款三路施密特触发缓冲器、可直接替代所有3 (DCT、DCU 和 YZP)封装。

    谢谢、
    Rami