This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T34:TINA-TI 模型

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74AUP1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/994746/sn74aup1t34-tina-ti-model

器件型号:SN74AUP1T34
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

我计划在其中一个设计中使用此器件、我们需要在其中驱动1.8V 电平(19MHz)的六个器件的时钟。 产品页面中仅提供 IBIS 模型。 是否仍有办法为此器件获取 TINA-TI 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下 PSpice 行为模型和 Tina-TI 示例文件:

    e2e.ti.com/.../SN74AUP1G34.cir

    e2e.ti.com/.../SN74AUP1G34.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。 这是一个不同的部分。 我正在寻找器件型号为"SN74AUP1T34"的1位单向电压电平转换器。 您可以为此器件共享 TINA 模型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉-我读错了。

    我目前没有一个适合单比特转换器的好模型--为了了解操作能力,上面的1G34模型应该能够为您提供1T34的输出能力(在同一系列中输出的设计是相同的)。

    您正尝试仿真什么?