This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G34:SN74LVC1G34和 SN74LV1T125

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G34, SN74LV1T125, SN74AHC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/994881/sn74lvc1g34-sn74lvc1g34-and-sn74lv1t125

器件型号:SN74LVC1G34
主题中讨论的其他器件: SN74LV1T125SN74AHC1G125

你(们)好。

我想 在通过 UART (3.3V)进行通信的2个器件之间使用 SN74LVC1G34。

这些器件将通过一根5 - 10米长的电缆隔开、最大速度为 115200 bps。

我的问题是该器件的快速边缘。 即使对于低电流驱动、器件也会生成快速边沿吗?

您是否建议此器件用于此应用?

如何降低压摆率? 我应该向输出端添加一个电容器还是/和一个铁氧体?

 SN74LV1T125器件的驱动能力仅为8mA、有助于减少线路反射、过冲和下冲、因此更适合吗?

此致、

劳拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 输出确实会生成快速边沿。

    使用更便宜的 SN74AHC1G125代替 LV1T。

    防止振铃的最常用方法是添加一个串联电阻器、以便驱动器的总输出阻抗与布线的特性阻抗(源端接)相匹配。