This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:1.8V 和5V CMOS 电平的互转换、RPU 电阻

Guru**** 2812375 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/994064/lsf0108-q1-interconversion-of-1-8v-and-5v-cmos-levels-rpu-resistance

器件型号:LSF0108-Q1

你(们)好

1.8V 和5V CMOS 电平之间的转换、如果 IC 输出全部是推挽结构、是否需要电阻器 RPU?

8通道、悬空的通道是什么?请勿连接?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Neal、

    如果您的应用程序没有调用上拉电阻、则不需要上拉电阻器。 您共享的数据表中的图像只是显示了使用 LSF0108-Q1的许多不同方法、但您不仅限于所示的设置。 LSF 是无源开关、因此、如果架构不需要在正常上拉范围之外增加上拉电阻、则您的应用通常会具有(例如 I2C)。  
    对于 LSF 系列、您可以将未使用的引脚保持悬空:
    [常见问题解答]应如何处理电平转换器器件的未使用 I/O 引脚?

    您需要多少个通道? 我们在该系列中提供了符合 AEC-Q100标准的4通道和2通道版本。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在更基本的层面上、如果他有一个推挽电路、上拉电阻是推挽电路的一个组成部分。

    如果我错了、请纠正我的问题、但如果没有推拉、您就无法推拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表中所示、1.8V 电压向上转换为5V、那么是-在该应用中绝对需要一个上拉电阻器。 LSF 器件本身无法进行上行转换(因为它是无源转换器)。

    请观看此视频 :https://training.ti.com/translation-lsf-family-0?cu=1134826