This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55462:数据表参数

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/994514/sn55462-datasheet-parameters

器件型号:SN55462

您好!

我需要一些帮助来确定一些我无法确定的参数。

输出灌电流和拉电流电阻是多少?

2.这只是一个低侧驱动器吗?

 稳态和 pk 输出电流是多少?

 4、什么是传播延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    1.我不相信这是数据表上的规格。 我们确实提供低电平电压和高电平电流

    2.是的、这是一款旧款低侧驱动器/低侧开关。 TI 确实提供新一代低侧驱动器。 您可以在以下位置找到它们: https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/low-side-drivers/overview.html 

    该器件的稳定状态电流为400mA、但峰值电流可达500mA

    4.数据表中的传播延迟如下所示:

      

    下面是时序图:

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。