This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G00:SN74AHC1G00设计问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G58, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/994227/sn74ahc1g00-sn74ahc1g00-design-problem

器件型号:SN74AHC1G00
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G58TINA-TI

大家好、

请检查我的电路。 如果正常、则 R25处应出现振荡。

但是...

请帮助分析它。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要 U8的引脚1为高电平、您的电路就应该振荡如图所示。然而、这种类型的振荡器在某些情况下是不稳定的。 大多数现代设计要么使用基于施密特触发器的振荡器、要么使用三路逆变器振荡器。

    这种类型的振荡器设计还 会产生高于器件绝对最大额定值的电压尖峰:

    当第二级的输出切换且电容器已充电至~Vcc/2、从而在输入端产生~7.5V 电压(使用5V 电源)时、就会发生这种情况。  

    相反、我建议使用基于单个施密特触发反相器(或施密特触发输入与非门)的振荡器:

    SN74LVC1G58可配置为单个与非门、并具有允许此类配置的施密特触发器。  我在下面的 TINA-TI 文件中将模型中的一个简单振荡器组合在一起:

    e2e.ti.com/.../SN74LVC1G58-NAND-Oscillator.TSC