请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AHC1G00 主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G58、 TINA-TI
大家好、
请检查我的电路。 如果正常、则 R25处应出现振荡。
但是...
请帮助分析它。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请检查我的电路。 如果正常、则 R25处应出现振荡。
但是...
请帮助分析它。
此致、
只要 U8的引脚1为高电平、您的电路就应该振荡如图所示。然而、这种类型的振荡器在某些情况下是不稳定的。 大多数现代设计要么使用基于施密特触发器的振荡器、要么使用三路逆变器振荡器。
这种类型的振荡器设计还 会产生高于器件绝对最大额定值的电压尖峰:
当第二级的输出切换且电容器已充电至~Vcc/2、从而在输入端产生~7.5V 电压(使用5V 电源)时、就会发生这种情况。
相反、我建议使用基于单个施密特触发反相器(或施密特触发输入与非门)的振荡器:
SN74LVC1G58可配置为单个与非门、并具有允许此类配置的施密特触发器。 我在下面的 TINA-TI 文件中将模型中的一个简单振荡器组合在一起: