This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TI 直接替代 TXS0102

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXB0102, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/994205/txs0102-drop-in-replacement-from-ti-for-txs0102

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: TXB0102LSF0102

您好!

我正在寻找用于1.2V 至3.3V/5V 电平转换的 TXS0102 (YZP)替代产品。 我检查了 LSF、但它与引脚-引脚不兼容。 TI 是否有任何替代产品?

此致、

Amith K Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB0102是引脚兼容的、但具有非常不同的电气特性、不可能在您的电路中工作。 没有其他东西。

    为什么要替换它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想替换、因为1.2V 至3.3V 电平转换的新要求。 我们已将 VCCA 硬接线到电源、现在将降至1.2V。

    TXS0102要求 VCCA 最小值为1.65V。

    此致、

    Amith K Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amith、

    正如您和 Clemens 都提到过的、LSF 和 TXB 是您可以使用的替代产品、它们具有不同的电气特性、但解决方案不会让您失望。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    我们将其用于 I2C 电平转换(最大400kHz)。 您能否确认我是否可以将 TXB YZP 封装用作直接替换? 我们目前还没有适当的方法来修改布局。

    此致、

    Amith K Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amith、

    这不奏效。 TXB 具有推挽架构、而 TXS 是漏极开路。

    [常见问题解答] TXS TXB 和 LSF 器件之间有何区别?

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rami 提供的所有信息。 因此、我们得出结论、对于1.2V 工作电压(I2C)、TXS0102没有任何替代方案?

    此致、

    Amith K Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amith、没错。 有一些选项可用于电压范围、例如 LSF0102、但没有下降。