This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT373:将修订版本从 E0更改为 E

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/993814/sn74abt373-rev-is-changed-from-e0-to-e

器件型号:SN74ABT373

大家好、

我们的客户对 SN74ABT373NSR 的 REV 变化有疑问。

请参阅随附的图片。 您可以看到 REV 从 E0更改为 E

 

他们想知道关于这一变化的两点。

  1. 发生这种变化的原因。
  2. 详细介绍了 E0和 E 之间的区别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shimada-San、

    我将对此进行研究并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到我们的系统最近对此器件发生的任何更改。 这可能与铜的键合线材料的变化有关、但 我尚不确定。

    我们已联系生产站点、尝试确定为什么将修订版本从 E0更改为 E

    我将在24小时内为您提供最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 我期待您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shimada-San、

    制造工厂告知我们、器件没有变化、修订版应该始终为"e"。我仍在调查这种情况的发生原因、但您收到的器件是相同的。