This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E 和 SN65C3238DBR 之间的差异。

Guru**** 2924390 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN65C3238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/992667/txs0108e-difference-between-txs0108e-and-sn65c3238dbr

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: SN65C3238

尊敬的 专家:

我能不能知道  电平转换器和 SN65C3238DBR (线路驱动器)之间的区别。我知道电平转换器的详细信息、但我能够理解这两个组件之间的确切区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naveen、

    我不支持 SN65C3238DBR 器件、因此我无法对其进行真正的评论。 但是、我确实支持 TXS0108E、这是一款具有自动方向感应功能的通用电平转换器。 它适用于需要电平转换的 I2C 等开漏接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 SN65C3238DBR 的用途吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Naveen、欢迎参加论坛!

    如果您想询问特定器件(如 SN65C3238),请创建一个新的帖子,将该器件作为“器件型号”-这将自动将您的问题发送给正确的团队。

    就这样你知道——在这里与 TI 交谈的每个人都是一名工程师,他是一名特定器件方面的专家——TI 有很多器件,所以我们也有很多专家来帮助你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是先生、我不想了解有关该特定部件的信息、我需要知道线路驱动器的用途和功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0108E 在两个不同的电压上在逻辑信号之间进行转换。
    SN65C3238在逻辑信号和 RS-232信号之间进行转换。

    对于逻辑信号、0 = GND、1 = VCC
    对于 RS-232、0 = +3至+15V、1 = −15至−3V