This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:3.3V VCC、1.8V 输入

Guru**** 2537810 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74AUP1T17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/994306/sn74lvc1g17-3-3v-vcc-1-8v-input

器件型号:SN74LVC1G17
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1T17

大家好、

我的客户 使用 的是 SN74LVC1G17 、发现它无法 支持 3.3V VCC、1.8V 输入应用。  

我们是否有适合 3.3V  VCC1.8V  输入应用的器件? 最好与  SN74LVC1G17引脚相同。 感谢您的评论。