This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT00:使用 PWM 输入信号运行

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/994088/sn74act00-operation-with-pwm-input-signal

器件型号:SN74ACT00

大家好、  

如果输入是以特定频率运行的 PWM 信号、则 IC 是否会增加任何频率误差或失真、并在生成输出时影响运行占空比?

脉宽失真参数是否可用于 IC?

请确认 IC 是否影响信号频率和工作占空比。

此致、
Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naveen、

    相对于输入、输出会有一些变化、但问题的大小和是否会发生变化将取决于设置。 如果不知道输入的任何信息、例如电压电平、频率和容差、我可能无法为您提供确切的答案。
    我可以说、通过添加栅极、会有一些延迟和斜升时间、这些延迟和斜升时间可能与您的输入有所不同。 输出斜升的速度和任何相关的传播延迟将取决于数据表中的驱动强度和系统负载。
    下面是我们创建的一些有用的常见问题解答、它们可能会对您有所帮助。

    [常见问题解答]逻辑器件的输出转换率是多少?


    [常见问题解答]逻辑器件可驱动的最大容性负载是多少?

    谢谢、
    Rami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    栅极由5V 和10kHz 信号驱动。 频率容差为±5kHz。 负载约为270 Ω。

    假设占空比为50%。 由于 IC 的内部参数,它可以有多大的变化? 如何计算占空比中的失真? 这是否也会影响频率?

    请帮助我了解 IC 导致的频率和占空比失真。

    此致、

    Prachi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们假设数据表中传播延迟的最坏情况、在指定的测试条件下、脉宽失真小于8.5ns。 实际值预计小于1ns。 (5kHz 对应于100000 ns)。