This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74ACT74:CD74ACT74M96与 SN74ACT74MDREP

Guru**** 2920930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/994149/cd74act74-cd74act74m96-vs-sn74act74mdrep

器件型号:CD74ACT74

团队、  

客户正在寻找有关模塑化合物的信息、并且考虑到该信息仅可通过 MIC 获取、我们能否至少做出以下陈述?

他们正在尝试从非 EP 更改为-EP 型号。  并担心以下问题。   

如果询问所请求的信息很难实现、那么您是否可以确认以下陈述:

您是否会向我们说明 CD74ACT74M96和 SN74ACT74MDREP 之间的材料内容、机械属性、振动属性/环境和热属性是相同的?

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aaron、

    CD74ACT74M96 SN74ACT74MDREP 之间的质量和可靠性封装数据来看 、升级后的可靠性丝毫不会降低。 相反、正如升级后的预期那样、将会有更多的收益。 EP 版本的时基故障率较低(更好)、键合线为金、正如您提到过的、模压混合物确实发生了变化、但 EP 模压混合物的结果更好。 底部的鉴定摘要也是相同的、不同温度下的性能也将与数据表中指定的性能相同。  

    希望这对您有所帮助、
    Rami